This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F240PQA 读取/写入旧工程

Guru**** 2553990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224150/tms320f240pqa-read-write-old-project

团队、您好!

代表我的客户发布:

尊敬的 TI:  
我需要读取 F24x 器件(特别是 TMS320F240PQA)的闪存、并将其重新写入新单元、因为原始器件的端口损坏。  
支持此系列器件的最后一个 CCS 版本是什么?  
是否没有什么可以自由读取和写入闪存的选项?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此器件已有很长一段时间不受支持。 最后一个支持此器件的工具应该是~25年前的旧"Code Composer"(没有"Studio")工具。 需要付费许可证。 客户一次是否有付费许可证?

    另请注意、Code Composer 不支持写入闪存。 我相信 Spectrum Digital 曾经有过一些工具、但不幸的是、它们不再营业。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    他们没有任何许可证,可以给我一些关于光谱工具的细节?他们只需要读写闪存。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一个支持此设备的工具是~25年前的旧版"Code Composer"(没有"Studio")工具。

    请注意、上述注释不正确。 我感到困惑。

    具有支持24x 的特殊 Code Composer Studio v3.3版本。 这一个只有~14岁。 但它长期以来仍不受支持、需要付费许可证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请注意 Code Composer 不支持写入闪存

    我上面提到的 Code Composer Studio 3.3版本不支持刷写24x 器件。 这是一种选择。 该客户提到了一个现有器件、因此我认为过去使用 CCS 在现有器件上开发代码。 这可能意味着他们很久以前就获得过许可证了?