This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:全桥 LLC 要求

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224605/c2000ware-digitalpower-sdk-full-bridge-llc-requirement

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
主题中讨论的其他器件:TIDM-02013

嗨、团队、问候!

我们正在开发电动汽车充电器。 您是否有关于采用 C2000微控制器的全 H 桥 LLC 的应用手册或参考设计?

我们的要求为:

1  输入电压:800V - 1000V

2  输入电流:15A - 20A

3  开关频率(fsw:75KHZ - 200kHz)

4  输出电压:500V - 1000V

5  输出电流:100A

请推荐 TI 的参考设计和适用于 FB-LLC 的微控制器。

提前感谢您!

此致、

Chathanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解一下 TIDM-02013。 它展示了 CLLLC、但基本工作原理相同。 本设计为400V、7kW、但控制代码是相同的。 它的开关频率为250到800kHz、但这可以在代码库中轻松修改。 您将需要设计符合规格的功率级、 但控制代码应该大致相同。  

    如果您真的想要一款 LLC、我可以看看我们有什么产品、但它们可能以工业为重点、不会是800V。

    我可能会建议使用 f28003x 来操作该转换器。

    此致、  

    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    感谢您的回复。

    我们将检查它一次、让您知道更新。

    此致、

    Chathanya