This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:ECC/奇偶校验地址映射

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224407/tms320f28386d-ecc-parity-address-map

器件型号:TMS320F28386D

一个问题:哪个文档显示了  RAM 的 ECC/奇偶校验地址映射?

闪存提供了清除 ECC 位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以  通过调试窗口查看 RAM 的 ECC/奇偶校验吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RAM ECC/奇偶校验位的映射地址与数据相同。 您需要选择不同的测试模式来访问 ECC/奇偶校验位。 请参阅以下测试寄存器定义之一的快照。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以   通过调试窗口查看 RAM 的 ECC/奇偶校验吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 只需将特定内存块的测试模式更改为"10"、您应该能够在相同的地址规范下观察 ECC/方值。