This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:无法在低温下启动电机

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224614/tms320f28027f-unable-to-start-motor-at-low-temperature

器件型号:TMS320F28027F

这是一款电机驱动的产品、目前遇到室温电机可以正常启动的情况、但温度越低、启动就越困难。

当以静止状态启动时、软件已启用强制角 gMotorVars.Flag_ EnableForceAngle=1。 ℃发现、启动期间、第一个电周期中电流波形的频率在-20 μ s 时显著增加、从而导致无法启动。 我想问,这情况可能是甚么原因呢? 我们尚未通过在硬件方面增加或减少相电压和相电流的采样来改进滤波。

2.我将添加 gMotorVars.Flag_ enableForceAngle 设置为0、并且强制角在静止时不会打开。 从-20℃开始是正常的。 这样做的原因可能是什么?

3. 2018年、TI 的 FAE 工程师要求我们集成 gMotorVars.Flag_将 enableForceAngle 设置设为1、以处理如果不打开强制角就无法启动反向0到250转的情况。 您能否帮助分析取消强制角(gMotorVars.flag_enableForceAngle 设置为0)是否有任何问题?

正常启动期间的电机相电流波形如下图所示:

低温条件下、异常启动期间的电机相电流波形如下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当前遇到室温电动机可以正常启动的情况,但温度越低,启动就越困难。

    定子电阻会随温度变化、这可能是导致该行为的原因。您可以尝试在启动时使用 Rs 重新校准功能、看看它是否能提供任何改进。 此例程也可以"动态"运行以实时跟踪定子电阻变化。

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的测试过程中、电机放置在低温室之外、只有控制器位于低温室中、因此不包括受温度影响的电机参数。 遵循主控制芯片的输出波形测试连接到 PIM 是正常的。 但是、我们无法判断 PWM 占空比的变化趋势、因为它是一个闭环。 相电流和端子电压的采样将影响启动波形。