This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-POSMGR:我想使用 LAUNCHXL-F28379D 和 BOOSTXL-POSMGR 通过 BiSS-C 与编码器进行通信

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-POSMGR, TIDM-1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217088/boostxl-posmgr-i-want-to-use-launchxl-f28379d-and-boostxl-posmgr-to-communicate-with-the-encoder-by-biss-c

器件型号:BOOSTXL-POSMGR
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、、 TIDM-1010

大家好、团队

我的客户有以下问题。

"

我想使用 LAUNCHXL-F28379D 和 BOOSTXL-POSMGR 通过 BiSS-C 与编码器进行通信

我已确认时钟可以按预期输出到 C+/C-、但我正在进行调试、因为我无法确认来自编码器的 ACK 信号。
使用的编码器在10V~30V 直流电压下工作。 我已将编码器电缆(BN)连接到 BOOSTXL-POSMGR 上的 J7-5引脚、但 J7-5引脚不输出+15V 电压。
Launchpad-5V 为 BOOSTXL-POSMGR 供电。
我检查了 BOOSTXL-POSMGR 原理图、发现 J7-5引脚似乎未连接到任何位置。是否支持此引脚?
我选择 Launchpad-5V 而不是外部电源时是否有问题?
请告诉我如何为编码器提供+15V 电压并从编码器接收 ACK。

操作环境
  编码器:Kuebler 8.F5863.1426.C423
  编码器电缆:Kuebler 05.00.6041.8211.002M
  电源:Launchpad-5V (J5:2-3短接)"

此致、

Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须联系另一位专家、以获得解答该问题的帮助。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,本杰明·科利尔

    我们期待收到您的回复。

    此致、

    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

    BOOSTXL-POSMGR 仅支持5V 绝对编码器。  

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori Heustess
    感谢您的答复、我会将您的答复传递给我的客户。
    此致,
    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、感谢您的答复。
    我是客户、他问 Katherine 这个问题。
    我还有一个问题。
    我已经购买了10-30V 驱动器编码器和 BOOSTXL-POSMGR、因此我想通过这种组合实现 BiSS-C 通信操作。
    如果我不使用 BOOSTXL-POSMGR (J7-5引脚)为编码器供电并直接为编码器提供10-30V 电源、是否可以使用5V 以外的编码器?
    我认为、只要 BOOSTXL-POSMGR 是单向通信、而无需使用设置信号进行位置复位、+V 电压就不会影响 BOOSTXL-POSMGR。
    尊重,
    由香子制作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 BOOSTXL_POSMGR 上的 RS485线路驱动器与编码器兼容、则我不会看到任何单独为编码器供电的问题。 您可能需要采用公共接地连接。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我会尝试它。
    此致、
    由香子制作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    我花了一段时间来检查编码器的操作和规格、所以我无法回答、但我还没有解决、让我再问一个问题。

    Kuebler 8.F5863.1426.C423在 TIDM-1010设计指南(JAJU533.pdf)第3节中编写为 BiSS-C 编码器示例。 我阅读了文档、并认为 TIDM-1010和 Kuebler 8.F5863.1426.C423可以进行 BiSS-C 通信。

    我从 TIDM-1010测量了 C-/C+输出、该输出为1V 至3V。 编码器 BiSS 接口-信号电平为 L=1.3V 而 H=3.8V。 这是否意味着 BOOSTXL_POSMGR (TIDM-1010)中的 RS485线路驱动器不支持编码器?

    我购买了 JAJU533.pdf 中描述的以下硬件环境。 请告诉我、在这种环境下是否可以进行 BiSS-C 通信。

    此致、
    由香子制作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、文档是正确的、并且此编码器已经过测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。
    由于编码器制造商查看了波形、他们回答说编码器驱动器可能损坏。
    我结束此事。
    感谢您的答复。

    此致、
    由香子制作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。  

    此致

    Lori