This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:在 CLA 代码中定义共用变量-第2部分

Guru**** 2931880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217414/tms320f28069-defining-shared-variables-in-cla-code---part-2

器件型号:TMS320F28069

尊敬的专家:

我对 CLA 的实现有疑问、前一篇文章(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200039/tms320f28069-defining-shared-variables-in-cla-code)没有给出明确的答案

我遵循了 www.ti.com/lit/spru514中提到的 TI 指南 、并根据这些指南在我的代码中进行了相应的更改。 该解决方案适用于以前存在 CLA 问题的三个电路板、现在、当 CPU 从 CLA 访问变量时、将返回所有正确的值。


但是、我在使用一个电路板时遇到问题。 当我在 CLA 代码中定义共享变量时、该板不存在 CLA 问题、但当我在 C 代码中将固件更新为具有共享变量定义的固件时、它会出现 CLA 问题、并且在某些共享变量中返回值0。

感谢您的帮助。

此致、
Luiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luiz:

    您可以共享代码段、了解如何定义.cla 文件和.c 文件中的变量? 在这2种情况下、分配给它的地址可能会有所不同。 我怀疑这可能是由于某些硬件故障、CLA 在第二种情况下无法访问该地址。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查.map 文件以在这两种情况下获取变量的地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena:

    感谢您的答复。
    可疑变量是 Cla1ToCpuMsgRAM。 所以、是 CPU 无法访问 CLA 变量。 您是否认为此特定存储器段中存在硬件故障?  
    您是否有任何建议的方法来 核实可疑情况?
    如何检测此硬件故障?


    下面是我如何在版本和生成的映射文件中定义它们。

    e2e.ti.com/.../cla_2D00_issue_2D00_20230419.pptx



    此致、
    Luiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将 DATA_SECTION pragma 替换为#pragma location (addr)、以强制地址到达指定位置。 因此在这两个选项中、地址保持不变。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强制地址位于特定位置的目的是检查该位置是否存在任何硬件故障、是否正确?
    在这里、您可以看到、CLA_ADC_DATA_DCDC_Vout 使用了 V0中未检测到 CLA 问题的特定位置(0x14b8)、并且不存在问题。
    因此,我仍然对如何实现这一目标感到困惑。


    *另请注意、V1遵循 CLA 开发指南、介绍如何在 C 代码中定义共享变量。

    此致、
    Luiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、务必确保该地址没有硬件故障。  

    您是说 C 代码(右侧的那个)中定义的变量是有效的、而另一个有问题吗?

    此致、

    Veena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、右侧的图在访问 CLA_LPF_CTRL_DCDC_Vout 时存在问题。 此 V1版本定义了 C 代码中的变量。
    我认为在 V0版本上访问同一地址(CLA_ADC_DATA_DCDC_Vout)或变量(在 CLA 代码中定义了共享变量)的同一变量(CLA_LPF_CTRL_DCDC_Vout)不存在任何问题。

    此致、
    Luiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于检查地址(0x14b8)处的硬件故障。 已确认在 V0版本中、地址由  CLA_ADC_DATA_DCDC_Vout 使用、我看不到任何问题。


    此致、
    Luiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于这一事项的最新情况
    1. 此变量中的问题是间歇性的,只要复位后该值为零。 在执行电源复位之前、该位始终为零。
      如果在电源复位后该变量返回正常值、则它始终是正常的。 因此、我想检测变量 itsefl 并通过 CLA 软/硬复位来复位 CLA。

    想法是否可行?

    2.问题似乎与 CLA 变量的放置无关,因为我试图转移地址分配,问题仍然存在。

       CLA1_MSGRAMTEST      : origin = 0x001480, length = 0x000040
       CLA1_MSGRAMLOW       : origin = 0x0014C0, length = 0x000040
       CLA1_MSGRAMHIGH      : origin = 0x001500, length = 0x000080
       
       //variable of interest is in Cla1ToCpuMsgRAM
       //tried to shift from 0x1480 to 0x14C0
       Cla1ToCpuMsgRAM  : > CLA1_MSGRAMLOW,   PAGE = 1
       CpuToCla1MsgRAM  : > CLA1_MSGRAMHIGH,  PAGE = 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,右边的那个在访问 CLA_LPF_Ctrl_DCDC_Vout 时出现问题。 此 V1版本定义了 C 代码中的变量。
    [/报价]

    这个问题只能在一个设备上产生,同一个应用程序可以在不同的设备上正常运行。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平均而言、这些症状发生在我们生产的板材中的10%上。 因此、我们必须停止我们的生产线。

    在重新排列一些 CLA 共享变量(添加虚拟数据、移动地址)的过程中解决了这些 MCU 的问题、但之前正常运行的其他 MCU 现在仍然会遇到问题。

    这个 CLA 共享变量在多个 MCU 上的不一致性正变得有问题。 我们无法在每次遇到新一批 MCU 问题时都继续更改固件。 我们如何确保 MCU 之间的一致性和可靠性、并尽可能降低未来遇到这些问题的可能性?

    现在、我将尝试在前几秒检测到0值时使用 CLA 硬复位方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行更新、 通过软件复位 CLA 和 CPU 不起作用。 我使用该寄存器复位 CLA Cla1Regs.mctl.bit.hardreset 和 CPU 的看门狗复位。

    只有通过电源复位(关-开)才能获得正常值。 平均而言、CLA 问题会在10次上电中出现1次。

    此致、
    Luiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平均症状发生在我们生产的板10%上

    您能否确认它在所有电路板中运行的是完全相同的.out?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对 TI 格式.txt 文件使用引导加载程序。 我们还添加了文件完整性检查、因此我可以确认它来自相同的输出文件。

    此致、

    Luiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.  只要复位后该值为零、该变量中的问题就会是间歇性的。 在执行电源复位之前、该位始终为零。
      如果在电源复位后该变量返回正常值、则它始终是正常的。 由此、我想检测变量 itsefl 并通过 CLA 软/硬复位来复位 CLA。

    我不确定我是否理解这种说法。 上电复位时、RAM 存储器可能包含一些无用的值、直到应用程序将变量初始化为某个值。 您是说此初始化未生效吗?

    复位后、您在哪个位置检查变量是否为0?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加、Cla1ToCpuMsgRAM 对于 CPU1是只读的。 如果变量 在 CPU1中进行初始化、写入将被忽略。 我认为 CLA 正在初始化这些变量。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于电源复位、我曾提到过、因为问题是不一致的。 我们通过在板打开后在 GUI 上读取0值来注意到这个问题、它始终显示0值、而不仅仅是在初始化期间。 有时、当主板关闭后再重新打开时、此问题可能会消失。 一旦我们得到该值的正常读数、我们就可以说该值在导通期间是正常的。

    为了添加说明、错误读数不限于初始化过程。 我知道 RAM 存储器在上电复位时可能会显示垃圾值、因此我一直在 MCU 完成初始化并在循环中运行后对变量进行监控。 我最近发现 CPU 正在从 CLA 读取一个值0x7F800000、这转换为无限浮点值。 可能是由于数据解析导致的、它在 GUI 上以某种方式显示为0值。

    相关变量是 CLA 任务中 ADCresult 的滤波值。 我已经验证 ADCresult 值、滤波器常数和(n-1)值都是正常值。 但是、输出滤波器值遇到问题并返回0x7F800000、这转换为无穷大浮点值。 该值保持冻结在该值、 而其他正常变量会随着时间的推移而略有变化、因为 ADCresult 值不断变化。


    此致、
    Luiz


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论正在 离线进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向您介绍这方面的最新情况

    1.正确的初始化可以解决问题。 所有 CLA 至 CPU 变量都需要在 CLA 任务中进行初始化。

    2. 可以在 CPU 中初始化 CPU 到 CLA 和 DataRAM。

    3.转换为 CLA 到 CPU 的指针不会导致问题。

    此处显示了代码片段

    main.c
    float32 * cpu_access_var1 = &ClaToCpu_var1;
    float32 * cpu_access_var2 = &ClaToCpu_var2;
    main(){
    . . .
        //init CpuToCla, DataRam0, DataRam1 blocks
        memset((void *) 0x001500, 0, 0x80);
        memset((void *) 0x008800, 0, 0x000400);
        memset((void *) 0x008C00, 0, 0x000400);
    }
    CLA_main.c
    #pragma DATA_SECTION(ClaToCpu_var1,"Cla1ToCpuMsgRAM")
    float32 ClaToCpu_var1;
    #pragma DATA_SECTION(ClaToCpu_var2,"Cla1ToCpuMsgRAM")
    float32 ClaToCpu_var2;
    #pragma DATA_SECTION(cla_data_init_ok         ,"Cla1DataRam1")
    uint16_t cla_data_init_ok = CLA_INIT_ZERO;
    
    CLATask.cla
    interrupt void Cla1Task ( void ){
        if(cla_data_init_ok == CLA_INIT_ZERO){
            cla_data_init_ok = CLA_INIT_CHECK;
            //make sure ALL ClaToCpu variables are initialized here
            //before the actual CLA Task run
            ClaToCpu_var1 = 0.0;
            ClaToCpu_var2 = 0.0;
        }
        else{
            //run CLA Task here
            . . .
        }
    }    


    到目前为止、该解决方案适用于 电路板样片。 我将监控更多即将投入生产的批次。

    感谢 Veena 和他的同事 的建议。

    此致、
    Luiz