This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:批号跟踪

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222795/tms320f28335-lot-number-tracking

器件型号:TMS320F28335

您好、专家!

我更改了备用 TMS320F28335PGFA、因为我有问题。

它未保存在建议的规格中、但我不认为它很糟糕。

但是,即使更换了备用部件后,操作不好,所以我问一个问题。


在我的 MCU 上、它被标记为

TMS320
F28335PGFA
CA-1CA400W
G4.

我可以知道它的批号吗?

我想知道自从我有了这个空余以来已经有多长时间了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    它没有保留在推荐的规格中,但我不认为它是坏的。

    >>表示 CPU 存储规范。
    在一个阴凉的地方有一个备件(实验室,不是官方零部件商店)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    批次追踪代码仅适用于密封的袋子和盒子。

    但生产日期代码在数据表中进行了描述。

    -1是年份、即2011年或2021年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    是否有其他方法可以检查年份是2011年还是2021年?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而不仅仅是生产日期代码

    您能否附上顶部符号的图片? 或许我们能够在我们的系统中查找它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该符号类似于主页符号。

    2021年很可能会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法100%确认、但很可能这是从2021年开始投产