This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D-Q1:使用 RTC 等内部计时器打印时间戳、不使用中断

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223773/tms320f28379d-q1-print-timestamp-using-internal-timer-like-rtc-without-using-interrupt

器件型号:TMS320F28379D-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

   请分享一些用于从微秒打印时间戳的示例代码。  

我的要求:

在接收到 UART Rx 中断以及触发 UART Tx 时打印时间戳。

谢谢。

SID C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SID、  

    您能否分享有关时序请求的更多详细信息? 您正尝试打印哪种类型的时间戳? 服务中断所需的执行时间是多少? 或者它是否还有其他与数据传输和接收持续时间相关的东西? 在 UART 方面、您是否看过 C2000Ware 中提供的 SCI 示例?

    此致、

    Ozino.