This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:目标文件库

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224455/tms320f28384d-the-library-of-object-files

器件型号:TMS320F28384D

您好!

当我们使用 归档器生成目标文件库时、此.A 文件将包含一些信息、例如构建时、目录…… 依此类推。

可以配置编译器设置并让此.A 文件仅包含代码数据、而不包含任何其他信息吗?

谢谢。此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="114524" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224455/tms320f28384d-the-library-of-object-files 是否可以配置编译器设置并让此.A 文件仅包含代码数据、不包含任何其他信息?

    不幸的是、不

    谢谢。此致、

    -George.