This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:TMDSCNCD28335

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1221842/tmdscncd28335-tmdscncd28335

器件型号:TMDSCNCD28335

我正在使用 MAX488 IC 与带绝对编码器 GA240.030R005000的 DSP 板 F28335的 SPI 部件连接、以感应 开关磁阻电机的位置。 显示 没有来自 IC 的任何信号、因此我需要检查这三个项目之间的连接如下所示:

IC 的引脚1与 DSP 的 VCC 5V 相连接。

2 - IC 的引脚2与 DSP 的引脚17连接。

IC 的3引脚3与 DSP 的引脚18连接。

IC 的4引脚4与 DSP 的 GND 连接。

IC 的5引脚5与编码器的 DATA+连接。

IC 的6引脚6与编码器的 DATA-连接。

IC 的7引脚7与 编码器的 CLK-相连。

 IC 的8引脚8与  编码器的 CLK+连接。

并使用 MATLAB C2000嵌入式封装向 SPI 提供时钟。 "我使用了一个被称为环路主器件传输的示例来执行、但我仅使用时钟引脚"18"和默认的时钟设置"
那么、如何  在这三个方面之间构建工作接口?