Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, CCSTUDIO, CONTROLSUITE
主题中讨论的其他器件: CCStudio、 controlSUITE
您好!
安装 CCStudio 12.3.0和 ControlleSUITE v3.4.9后、我将使用 Simulink 支持包来对 LaunchPadXL TMS320F28069M 进行编程。
我有2种电路板、1种版本1.1、1种版本1.2。 当我插入修订版1.1卡时、我的计算机上打开了2个 COM 端口、并且只有1个、正如修订版1.2所预期的那样。 该版本和此问题是否存在已知问题、或者实际主板本身是否存在问题? 驱动器在另一块电路板上似乎工作正常、均关闭了 JP6和 JP7、启动1、2、3。
无论版本和端口数量如何,我在使用卡的 COM 端口与计算机在 我的程序中,偶尔面临严重的 IO 干扰(鼠标不可用,键盘不可用,设备管理器不响应)。 我在 GPIO Rx 28和 Tx 29上使用 SCI 模块 A、并使用数据标头"S"和端接器"E"。 代码由 Simulink 从模型生成、并包含3个 int16值。 您对这里的问题有什么猜测吗?
立即打开电路板的 COM 端口(其中一个)似乎可以防止干扰、我设法在关闭 Putty (因此打开 COM 端口)后上传了一个简单的闪烁 sketch、这样在 Simulink 中就没有 SCI 块、我便没有受到干扰。
要回答最后一个问题、USB-C 适配器是 Hama 00200101、我可以确认其中一个电路板正在激活2个 COM 端口、而另一个电路板正在激活1个 COM 端口。
此致、
Alexis