This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D

Guru**** 2929240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1221862/tms320f28388d-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D

引导加载程序引脚 BOOT_PIN_1是否可以用作 TMS320F28388 DSP 微控制器中 DAC 的数据线路 EMIFI_D12?
一旦我最初选择我的引导加载程序选项、在以后调用 DAC 时、必须将同一引脚用作数据线。 是否有可能有这样的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Girish:

    专家将在星期一放假、因此请在星期二左右答复。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。请回答以上问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    能否确认您要对引导加载程序和 DAC 的应用程序使用相同的 GPIO? 如果是这种情况、您可以在应用程序中使用相同的引脚、但请确保稍后在要使用相同的引脚进行 CAN 引导时、您将需要必要的连接才能使 CAN 引导正常工作。

    谢谢。

    Ronak