This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:HWBist 注入错误

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222802/tms320f28386d-hwbist-injecting-errors

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

当把 HWBist 测试合并到我们的项目中, 下面的例子引起了我的注意。

有关详细信息、我应阅读哪些版本说明?

而且注入错误 STL_HWBIST_TIMEOUT 和 STL_HWBIST_LOGIC_FAULT 似乎无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在关注这项质询。 TI 专家可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在上查看发行说明 \libraries\diagnostic\release_notes.html。 从根本上说、我们观察到、当这些错误类型被注入时、偶尔会发生意外的复位。 您可以尝试在屏幕截图中的示例项目代码中将 NO_ERROR 替换为 TIMEOUT 和 LOGIC_FAULT、然后查看是否观察到相同的行为。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供快速反馈、