This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何编译和运行定点 IIR32示例?

Guru**** 2595150 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223683/tms320f28335-how-to-compile-and-run-fixedpoint-iir32-example

器件型号:TMS320F28335
"Thread:controlSUITE"中讨论的其他器件

1.为什么工程在编译时出现错误(图片附在下面)?

请建议合适的解决方案/配置。

CCSv7的一个示例
编译器版本:TI 16.9.3.LTS
项目文件:C:\ti\controlSUITE\libs\DSP\FixedPointLib\v1_20_00_00\Examples_ccsv5\2833x_FixedPoint_IIR32
链接器命令文件:C:\ti\controlSUITE\libs\DSP\FixedPointLib\v1_20_00_00\cmd\F28335_FIXPT_IIR5BIQ_lnk.cmd

注意:我们目前正在编译器 v22.6.0.LTS 上编译并运行该项目、但我们已经在几年前在 CCSv7、controlSUITE 和编译器 v16.9.3上运行了有效设置、不想切换。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您遇到的误差吗?

    谢谢。

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试以下操作:

    1.将 RAML1大小从0x1000增加到0x2000。

    2.注释掉 RAML2. 将出现的 RAML2替换为 RAML1。

    3.在中将 ramfuncs 替换为.TI.ramfunc  

    ramfuncs  :> RAML0、   page = 0

    它应该会构建。

    谢谢。

    SIRA