This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:更新的 SHA256文件何时为官方发布?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223296/tms320f280037c-when-will-the-updated-sha256-file-be-a-part-of-official-release

器件型号:TMS320F280037C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、团队成员:

我正在为用于电动汽车充电器的 F280037C 客户提供支持。 他们遇到了此处链接的 E2E 帖子、作为一个相关问题、并确认更新后的 SHA256.c 会为其生成正确的哈希。

问:更新的 SHA256.c 何时将成为我们官方发布的一部分?

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,  

    更新的 SHA256.c 将包含在计划于2023年7月推出的下一版 C2000Ware 中。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Siddharth!

    此致、

    Shashank