This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223323/tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好、

客户在调试 TMDSHVMTRPFCKIT 3B 级时根据需要连接编码器。 根据文档、打开中断、lsw = 1、然后缓慢增加总线电压、电机开始旋转。 但是、示波器不显示编码器角度、如下图1所示:

图1.

根据 leven3B、speed1结构中的速度值应等于给定的速度、但此部分中的值始终为0、如下图2所示:

图2.

在程序中使用以下语句检查编码器角度:Pwmdac1.MfuncC2 = speed1.ElecTheta、如下图3所示:

图3.

(这些程序位于 controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Enhanced_Sensorless_2803x 中)

使用15线编码器(A+ B+ Z+ A- B+ Z- U+ V+ W+ U- W-屏蔽线)、将 A+ B+ Z+ 5V GND 分别连接至 TMDSHVMTRPFCKIT 器件编码部分的五个接头 A/B/I/5V/0。

在 CCS 调试接口中、eQEP 寄存器中的 QPOSCNT 在只有 QUTMR 跳闸时保持不变、如下图4所示:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="496057" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223323/tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit 客户在调试 TMDSHVMTRPFCKIT 3B 级时根据需要连接编码器。

    您在为哪些客户提供支持? 客户使用的是什么示例实验? 他们需要弄清楚为什么编码器没有首先获得输出。 他们可能会尝试根据编码器的要求检查电源是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    感谢您的支持。

    您支持哪些客户? [/报价]

     浙江理工大学中国学生。

    下图显示了伺服电机随附的编码器定义:

    下图是该器件、它们正在使用 HVPM_Enhanced_Sensorless_2803x 例程。 此程序位于 controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Enhanced_Sensorless_2803x 中:

    目前假设从板子编码器接头部分到 conTrollCARD 的信号存在问题、因为接头部分中存在信号。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/149/TI-_D89A8B535759F64E038CD58BF18287654872_.pdf

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据回复、请让您的客户先检查编码器连接和输出信号。