This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:自由运行模式和实时自由运行模式的区别

Guru**** 2961790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223208/tms320f28386d-difference-between-run-free-mode-and-real-time-run-free-mode

器件型号:TMS320F28386D

一个问题:在哪里可以了解自由运行模式和实时自由运行模式之间的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实时模式是 C28x 架构支持的模式、调试期间时间关键中断的行为与正常 C28x 模式不同。 POST 中的表讨论了在正常 C28模式和实时调试使能模式下 NMI 中断产生的行为。

     

    下面是"TMS320C28x CPU 和指令集参考指南"、其中第7.4.2节进一步说明了此模式。  

    https://www.ti.com/lit/ug/spru430f/spru430f.pdf?ts=1683528480944

    此致、

    Veena