This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C:已知280039的 ROM 不支持闪存 API、但有特殊要求、不允许 DSP 存储可以擦除闪存的代码

Guru**** 2066930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218447/tms320f280039c-tms320f280039c-it-is-known-that-the-flash-api-is-not-supported-in-the-rom-of-280039-but-special-requirements-do-not-allow-the-dsp-to-store-the-code-that-can-erase-flash

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好:

  我了解到、280039的 ROM 不支持闪存 API、例如280049中的 F021_ROM_API_F28004x_FPU32.lib。 然而、当我们开发 UDS 引导加载程序时、OEM 不希望将闪存代码存储在 DSP 中、因此引导加载程序需要先通过 UDS 将闪存代码烧录到 RAM、然后烧录应用程序。 因此,我想问如何符合这些要求?

  英飞凌、STM32等其他制造商的芯片面向用户开放、因为其闪存擦除和编程说明都是芯片制造商提供的。 我们自己编写与擦除和烧录相关的用户函数、编译后获取 Hex 文件、然后通过 UDS 服务将其烧录到 RAM 中。 在此之前、TI、28035、280049和其他芯片支持 ROM 中的闪存 API、因此我们首先根据 F021_ROM_API_F28004x_FPU32.lib 编写了与擦除和写入相关的用户函数。 编译后、获得了十六进制文件并通过 UDS 服务烧写到 RAM。

 UDs: 统一诊断服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    请访问 https://www.ti.com/lit/sprabv4 、看看是否会有所帮助。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guaivada,á

    我已经阅读了。 本文档对我的问题有何看法。

    谢谢。此致

    张浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    闪存内核通过 SCI 引导加载程序加载到 RAM 中、然后闪存内核在应用程序映像中流式传输到 RAM、然后将其编程到闪存中。

    这不是您所描述的相似背景吗?

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guaivada,á

    这要求更改引导模式、最好从闪存引导。

    谢谢。此致

    张浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郝章:

    请浏览: https://www.ti.com/lit/pdf/spruiu9 

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guaivada,á

    引导加载程序不包含闪存 API 库。 我需要将闪存 API 库发送到引导加载程序以执行。

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    嗯、是的、你可以使用 CAN 来实现它。

    我们在 C2000Ware 中有一个 CAN 闪存内核示例-请查看它。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我即将关闭此标签。  如果您有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢。此致、

    Vamsi