This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如何选择 AUXCLKIN 的 GPIO 通道

Guru**** 2534040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223276/tms320f280039c-how-to-select-gpio-channel-to-auxclkin

器件型号:TMS320F280039C

从数据库的表5-1,AUXCLKIN 是在 GPIO29 ALT 通道上。

如何将 GPIO29配置到此通道?我找不到此函数的任何 Ctrl 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将外部时钟直接连接到该引脚。 它实际上不是一个多路复用器选项。 您可以将多路复用器寄存器保留为默认值

    更多详细信息、请参阅 器件 TRM 中的 AUXCLKIN 一章。

    此致、

    Veena