This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353RS-EVM

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1221080/drv8353rs-evm-drv8353rs-evm

器件型号:DRV8353RS-EVM

您好!

我正在 开发 DRV8353RS-EVM (F28027)开发套件。  我 无法通过电机波形 软件对此套件进行编程。 请将您的工程师与我们联系。

谢谢、此致

Shadab Saii.

联系电话:- 8700440769

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadab,

    1.尝试对 EVM 进行编程时出现什么错误?  

    2.如果您使用 dev.ti.com 上提供的 DRV8353Rx 软件、EVM 是否可以工作

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    1.请检查软件安装后出现的错误。 请确认我们是否根据演示板完成了正确安装。

     

    如果不是、则分享所需软件的链接、该软件将在之前与上述 EVM 板一起使用。

    由于我们需要使用您的演示板运行我们的电机以进行验证、因此请优先提供支持。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否需要安装下面随附图像中所述的软件:-

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadab,

    如果您尝试将 DRV8353RS-EVM 与随附的 F28027F 电路板一起使用、是否已尝试按照以下指南中的说明进行操作?

    此外、较新的 C2000器件和通用电机实验室(位于 MCSDK 中)中的 EVM 也支持此 EVM。 链接至以下用户指南:

    https://www.ti.com/lit/spruj26

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我正在将 DRV8353RS-EVM 与 F28027F 板配合使用、我无法对该板进行编程。 请查看以下软件 列表:-

    1-电机软件

    2- Code Composer Studio

    3- DRV8353Rx-1.0.0

    GUI 安装程序 V2.0

    请告诉我们软件 如何与 EVM 板集成的顺序、因为我们可以看到它们之间存在一些相互依赖关系。  

     

    此致

    Shadab Saii.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadab,

    您可以尝试运行以下 GUI 进行电机控制吗?

    https://dev.ti.com/gallery/view/5063756/DRV8353Rx/ver/1.0.1/

    可在线获取此 GUI、只需通过 USB 将 EVM 连接到您的笔记本电脑。

    此致、

    Anthony Lodi