This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于 TMS320F28379D 的 FFT 库

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, FFTLIB, TMS320C6678, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223528/tms320f28379d-fft-library-for-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: FFTLIBTMS320C6678C2000WARE

您好!
我想问 两个问题。

 用于微控制器 TMS320F28379D 的库 FFTLIB 是否存在?

或者还可以在微控制器 TMS320F28379D 中使用 TMS320C6678的库 FFTLIB 吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasto:

     TMS320C6678器件来自 C6000系列、 该系列是与 C2000不同类型的器件、因此由于不同的硬件设计(我想说它不能正常工作)、不能保证该器件的 FFT 库能够用于我们的器件。 C2000Ware SDK 中有一个现有的 FFT 库、可用于 F2837xD 器件、其目录为: C:\ti\c2000\C2000Ware_4_XX_XX_XX\libraries\dsp\FPU\c28。

    此致、

    Omer Amir