This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:需要以低功耗模式测试 CPU TMS320F28379D 的示例

Guru**** 2554330 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223361/tms320f28379d-need-example-of-testing-cpu-tms320f28379d-in-low-power-modes

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

  我们需要通过切换  附加图像的 CPU 模式来执行 CPU 的低功耗测试。 因此、我们提供了任何示例和文档、请分享。

谢谢。

SID C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    请参阅位于的 C2000Ware 中提供的 LPM 示例 \driverlib\f2837xd\examples\cpu\lpm。 提供了停机、空闲和待机模式的示例。

    此致、

    Ozino.