This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:洗衣设备负载不启动、电流显示为高电平

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1221465/tms320f28034-the-laundry-equipment-load-does-not-start-and-the-current-is-displayed-to-be-high

器件型号:TMS320F28034

控制模式:异步电机,变频控制模式,通过28034输出是 PWM 控制 IGBT 管

现象:重负载无法启动时、轻负载可以旋转、而外部电流钳位表明电流非常大

这种现象的原因可能是什么? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有任何用于电机控制的电流或电压感应信号? 问题可能来自您的电机控制算法? 您使用的是示例代码还是您自己的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../28034_2D00_11_2D00_TI_2D0035753A676C8FA852038CD58B_.rar

    问题1:有电机控制的电流和电压感应信号
    问题2和3:我们目前正在使用自己编写的代码、可能会有一些问题、但目前还不知道如何解决

    我们将附加当前的控制代码、希望您能帮助我们了解一下、代码是否有问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1:是的,有电机控制的电流和电压感应信号

    您是否使用这些感应信号进行电机控制? 您如何使用?

    问题2&3:我们目前正在使用自己编写的代码,可能有一些问题,但我们目前不知道如何解决[/报价]

    启动期间会在电机上增加什么负载? 是否尝试更改启动的 v/f?

    我们将随附当前的控制代码,我希望您能帮助我们了解,代码是否有问题,谢谢您

    通常情况下、如果您使用的是 TI 提供的示例代码、我们会为此为您提供帮助、但对我们来说、调试和测试您自己的代码非常困难。

    [/quote]