This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:推荐连接器 DF40C-60DP-0.4V (51)

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, CONTROLSUITE, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223201/launchxl-f28379d-recommend-a-connector-df40c-60dp-0-4v-51

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

尊敬的 C2000专家:

关于 LAUNCHXL-F28379D、有一个 J9连接器(DF40C-60DP-0.4V (51))、我想测试其他引脚的信号、并想使用连接器接口来扩展它、您能向我推荐连接器接口板吗? 如果可以通过链接订购此板、那将是完美的选择。

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    这是由 Hirose https://www.hirose.com 提供的连接器 。对接连接器为 DF40HC-(4.0)60DS-0.4V。

    可以在 https://www.ti.com/tool/TMDSECATCNCD379D 板上找到该连接器、这是该连接器的原始设计目标

    如果您下载 controlSUITE 包、BOM 位于此处:development_kits\TMDSECATCND379D_V1.0\HWDevpkg\design.zip\design\assy

    我们还在 C2000Ware 中的 TI Designs EMIF 子卡上使用了此模块、即 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\boards\TIDesigns\F28379D_EMIF_DC

    此致!

    Matthew