请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
我使用 具有 LED_Ex_1_blinky 代码的评估板 TMS320F28388D、当我启动调试代码时、它卡在"等待 X1时钟饱和"状态、还尝试从 RAM 或闪存运行、但没有成功
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 具有 LED_Ex_1_blinky 代码的评估板 TMS320F28388D、当我启动调试代码时、它卡在"等待 X1时钟饱和"状态、还尝试从 RAM 或闪存运行、但没有成功
您好、Doron:
我们已提出 JIRA 请求单来跟踪此问题。 我们将在下一个版本中提出一个解决方案来解决这一问题。
您还可以参考此主题- TMS320F280040C-Q1:如果外部 xtal 时钟源更改为内部 OSC1 - C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛
谢谢
Aswin