This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222862/tms320f28377d-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D

您好!  

最近、我为 CPU2制作了一个项目、同时我拥有 CPU1的现有代码。

在 CPU1上、我使用 PWM、ADC 和 INputxbar、而我在 CPU2上使用 SPI 和 USART。

如果我不将这行代码添加到 CPU1代码中-"InputXbarRegs.INPUT56ELECT = 8"、则代码在两个 CPU 上都能正常工作。

但是、当我将上述行添加到 CPU1代码时、CPU2代码会挂起、并且它一直等待 SPI send 或 USART send 函数。

我还检查了 GPIO8在 CPU1代码中是输入模式、因此不应与 CPU2相关联。  

我正在使用 TMS320F28377DPTPS 和 SPIA 引脚(SPICLKB-63、SPISIMO-64、SPISOMI-65、SPI ENABLE-66)、USART1引脚(RX_PIN-85、TX_PIN-84、RS485_ENABLE_PIN-86)、USART2引脚(RX_PIN-11、TX_PIN-10、RS485_ENABLE_PIN-94)

请告诉我 CPU1上的 InputXbarRegs.INPUT5SELECT 和 CPU2上的 SPI/USART 之间的链接是什么、我有一个需要同时使用这两个属性(CPU1上的 Xbar 和 CPU2上的 SPI/USART)的应用程序。

但我不能这样做。

请帮助我我做错了什么或是否有任何冲突。

请尽快重放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    Nima Eskandari 和我已经回复了关于此问题的话题、我可以关闭此话题吗?

    Luke