请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 尊敬的专家:
愿你沐浴一天!
在 汇编器编程中、我遇到了一个以前没有提到的问题:
在 TMS320C28x 优化 C/C++编译器 v22.6.0.LTS 中的 7.1.1部分中、显示 econst 段 包含字符串常量、字符串文字、全局和静态变量的声明和初始化。 和
。 .ebss 段 为定义的全局和静态变量保留空间。 在程序启动时、C/C++引导例程从.cinit 段(可能在 ROM 中)复制数据、并将其用于初始化.ebss 段中的变量。 (仅限 COFF)
但实际上我发现:在映射文件中、 初始化和未初始化的 全局 变量 全部包含在内 "EBS" 部分。 不在 econst 段。
那么、我应该如何理解红色和带下划线的词语: econst 段 包含字符串常量、字符串文字、 全局和静态变量的声明和初始化。
非常感谢!