This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:PWM 模式确认

Guru**** 2253580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1219678/tms320f280025c-pwm-mode-confirmation

器件型号:TMS320F280025C

您好、专家!

F280025正在客户侧进行评估。 该应用程序为 OBC/DCDC。 拓扑为 LLC 和同步整流、PWM1A 和 PWM1B PWM2A、PWM2B 是初级侧的全桥驱动器、而次级侧为 EPWM5A、epwm5b、CAN PWM1A 包络 PWM5A PWM1B 包络 PWM5B?

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songzhen

    如果您参考任何 TI 参考设计、可以为 OBC 提供 TIDA/TIDM 吗? 我们还提供了设计指南、介绍了所使用的 ePWM。

    或者、您是否正在尝试演示/移植到新的 F280025x 控制卡?

    如果不是、我不清楚您的要求、请提供更多信息。

    谢谢。此致、

    乌坦姆·雷德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songzhen:

    请告诉我您是否仍需要支持?

    此致!

    Uttam