This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:增强型正交编码器脉冲(eQEP)

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, DRV8328AEVM, LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222565/launchxl-f280049c-enhanced-quadrature-encoder-pulse-eqep

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: DRV8328AEVMLVSERVOMTR

团队、您好!

我计划 使用一个 LAUNCHXL-F280049C 和两个 DRV8328AEVM 板来驱动两个基于霍尔效应的 BLDC 电机。 我还需要一个可以检测汽车转向角度的角度传感器、并通过 eQEP 接口与 LAUNCHXL-F280049C 进行交互。

我有以下问题:

  1. 是否可以使用两个 DRV8328AEVM 和一个 LAUNCHXL-F280049C 驱动两个 BLDC 电机? 如果需要、连接图将会是怎样的。
  2. 您能否为我提供增量(或正交)编码器的器件型号、该编码器可以通过 eQEP 外设与 LAUNCHXL-F280049C 连接、以连接编码器? 我不要求分辨率很高、仅要求它应与 LAUNCHXL-F280049C 连接。 该应用用于汽车转向角测量。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivam:

    我可以回答2、然后让我的同事回答1

    我们推荐的典型增量编码器是 LVSERVOMTR ( https://www.ti.com/tool/LVSERVOMTR ),我们在 TI.com 上销售。 这通常是我们在测试 LaunchPad 或需要测试 eQEP 外设时使用的。 该编码器随附引脚适配器、因此您可以直接将其连接到 LaunchPad 上的 eQEP 接头。 我认为这是一个1000线编码器。  

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivam:

    有关1.

    是的、应将 DRV boosterpack 的连接到电路板。 机械连接可能具有一些挑战性、因为它是一个更大的 EVM、因此您很可能需要在一个 Booster Pack 站点上安装头扩展器。 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/slvucd3中提供了连接图

    此致、

    彼得