This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVBLDCMTR:使用 LVBLDCMTR 电机设计非线性控制算法?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LVBLDCMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1221703/lvbldcmtr-design-of-nonlinear-control-algorithms-possible-using-the-lvbldcmtr-motor

器件型号:LVBLDCMTR

您好!

我们正在寻找一些 PMSM 电机、让学生能够使用24V 电源转换器设计自己的非线性控制算法。 由于大多数24V 机器都是伺服电机、因此通常不会饱和、因此我想知道这是否可能。 到目前为止、是否有人经历过这种情况、甚至此机器的测量磁通图?

此外:驱动轴的直径是多少? 和其他的一样8毫米?

此致

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johannes:

    感谢您与我们联系。 电机 LVBLDCMTR 的轴直径应为8mm。 如果有关于饱和电流或磁通映射的任何详细信息、我需要咨询我们的 C2000 MCU 团队。 "我不会骗你的。"  

    好奇:您是否使用我们的 C2000实时 MCU 进行非线性控制?

    此致、

    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 期待了解任何其他信息/数据表以及磁通图等  
    机器的绕组是以星型还是三角形连接?

    我们使用自己开发的系统。
    如需更多信息、请参阅此出版物: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000148271

    此致
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johannes:

    感谢您提供的信息。 这是一个有趣的开发系统。 当您计划重新设计时、您是否有兴趣使用 TI 精密模数转换器、隔离器等? 我们很乐意在这里为您提供支持。

     LVBLDCMTR。 电机上没有任何其他数据。   

    在我们对低压三相逆变器 EVM 的测试中、我们使用了以下元件 来自 Teknic 的伺服电机、 我已经添加了我们为该电机提供的数据。  

    低压伺服电机链接: https://www.ti.com/tool/LVSERVOMTR

    电机参数是每相位的等效星型参数、使用 C2000 InstaSPIN-FOC 估算后、轴直径为9mm。

    供应商/部件号       Teknic M2310PLN04K
    电机类型         PMSM
    NUM_POLE_PAIRS    4.
    电机_Rs           0.3918252欧姆
    MOTOR_LS_d          0.00023495 H
    MOTOR_LS_q          0.00023495 H
    电机额定磁通量 0.03955824
    MOTOR_MAX_CURRENT  7.0a.

    如需了解 有关该电机的更多信息、请咨询供应商 Technic。

    此致、
    Martin Staebler