主题中讨论的其他器件:C2000WARE
使用 FastRTS lib 时、cosf 和 sinf 函数可能会返回任何错误的结果
当我插入 XDS100仿真器时, 在线的结果看起来是正确的,当移除 XDS100时,
使用测试端口读取结果时、结果是错误的、远远超出了[-1、1]范围。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用 FastRTS lib 时、cosf 和 sinf 函数可能会返回任何错误的结果
当我插入 XDS100仿真器时, 在线的结果看起来是正确的,当移除 XDS100时,
使用测试端口读取结果时、结果是错误的、远远超出了[-1、1]范围。
您能否使用 FPUFastRTS 库中的 atan2_f32示例? 它有2个构建配置、RAM_EABI (不使用 ROMTABLES、而是使用 FPUFastRTS 库本身中提供的表)和 RAM_ROMTABLES (使用 ROMTABLES)。
链接器命令文件具有相应的差异:
#if !定义(ROMTABLES)
FPUmathTables :>> RAMM01 | RAMLS
#else
FPUmathTables :> FPU32_FAST_TABLES
#endif //ROMTABLES
谢谢。
SIRA
我没有找到用于设置 RAM_EABI 构建配置的属性、在何处设置它? 我没有找到这个地方
pu lin1 说:#if ! defined(ROMTABLES)
FPUmathTables :>> RAMM01 | RAMLS
#else
FPUmathTables :> FPU32_FAST_TABLES
#endif //ROMTABLES [/报价]这只是 FPUmathTables Place 的选择