This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用逐周期电流限制时、我们会在发生跳闸时的电流上获得噪声尖峰

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222330/tms320f28379d-when-using-cycle-by-cycle-current-limiting-we-are-getting-a-noise-spike-on-the-current-at-the-point-the-trip-happens

器件型号:TMS320F28379D

当使用逐周期电流限制时、我们会在发生跳闸点电流上得到噪声尖峰。 在 PWMA 下降沿之后、在 CBC 跳闸上是否可以延迟 PWMB 下降沿?  通过查看文档方框图、可以看到死区看起来是在跳闸区电路之前。

谢谢。

Dave Gregg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如您所说、 由于序列的原因、很难添加延迟。 对于噪声尖峰、如果您在 CMPSS 中添加滤波器函数有何帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Qing Le、

    我在 0计数点附近有消隐。  可能不会影响这一点。  让 epwmB 不被强制为低电平而忽略跳闸并在时钟达到周期计数时使其自行下降进行实验。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。