This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:eCAP2和 eCAP3作为 CLA 中断任务的输入

Guru**** 2931640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214573/tms320f28069-ecap2-and-ecap3-as-the-inputs-for-interrupt-tasks-of-cla

器件型号:TMS320F28069

在 F28069的技术参考手册(文献编号:SPRUH18I 2011年1月–2022年6月修订)中 、CLA 外设中断源选择1寄存器(MPISRCSEL1)说明中、只有 eCAP1被列为多个任务的输入、但没有提到 eCAP2或 eCAP3。 在互联网上、我找到了 TI 的技术培训文档(在下面添加了图像)、其中明确提及了所有 eCAP 模块作为多个任务的输入。 我需要将全部3个 eCAP 模块用作 CLA 的3个中断任务的输入、并为此寻找一种解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我在互联网上发现了来自 TI 的技术培训文档(添加了下图)、其中明确提及了所有 eCAP 模块作为多项任务的输入

    您能否共享文档?

    它可以适用于第3代 C2000器件中存在的 CLA 类型2版本。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../156081492.pdf

    您好、请找到随附的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、希望您可以在我之前的回复中找到所附的文档。 正如您在文档的第8页所看到的、它讨论了3个器件中的 CLA、所有器件都具有0类 CLA。 因此,这不是你的建议,但如果你能研究这问题,我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我碰巧有较旧版本的 F2806x TRM (SPRUH18G、2017年4月)、我可以看到列出了 ECAP 2和3。

    我来咨询一下该表更新的规范所有者

    - Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够从规范所有者处获得更新? 我的确设置了 CLA 并为这些任务尝试了不同的输入、并且发现 eCAP1、eCAP2和 eCAP3可被按顺序设置为 CLATask4、CLATask5和 CLATask6的输入。 我没有尝试所有的组合、因为这是我需要的组合、但如果你可以在这里保持更新、它会对其他人有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向 Docs 团队核实。 旧版本的 TRM (我共享的那个)看起来是正确的。 我已报告在 TRM 中恢复更改。

    谢谢。

    Veena