This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:用片载 USB 端口搜索一个与受控功能相关的理想示例代码。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222159/tms320f28069m-searching-for-an-ideal-example-code-regarding-slave-functionality-with-on-chip-usb-port

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

正在搜索与带有片载 USB 端口的从机功能相关的理想示例代码。

基本思想:

我想使用 USB 端口将数据从微控制器(从器件)传输到器件(主器件)。  我想找到简单的解决方案代码或有关如何进行编码的主要思想。

欢迎任何提及或想法。

事先感谢您。

此致

Heervesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heervesh、  

    您可以看看 C2000Ware 内提供的 USB 示例。  相关示例请参阅 \device_support\f2806x\examples\c28文件夹。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您发送编修。 我已经选中它。 您是否认为 USB_DEV_SERIAL 是一个 可用作指南的好示例?或者您是否有其他可行的最简单方法的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heervesh、

    如果您使用 F28069M 作为 USB CDC 类,那么您可以参考 USB_DEV_SERIAL 示例。 这会创建一个与 PC 通信的虚拟 COM 端口。  您要在哪个板上创建示例?

    此致

    Siddharth