This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:CCS 7.1.0.xx 和 C2000 (16.9.1.LTS) string.h

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222027/tms320f2812-ccs-7-1-0-xx-and-c2000-16-9-1-lts-string-h

器件型号:TMS320F2812

我目前在 SIL2认证产品的代码中使用 C2000库中的 F2812微控制器和 string.h v6.4.12。 我想知道这个 C2000 memcpy 函数是基于被禁止的 Microsoft memcpy (十多年前),或者与 Microsoft 被禁止的函数无关?  提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉...

    Unknown 说:
    禁止的 Microsoft memcpy (十多年前)

    的源代码 string.h memcpy 所有其他事务都是由编译器提供的。  查找类似...的位置中的文件

    \ti\ccs710\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c2000_6.4.12\include\string.h
    \ti\ccs710\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c2000_6.4.12\lib\src\memcpy.c

    谢谢。此致、

    -George.