This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:如果引脚121至180未连接、该怎么办

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222311/tmdsdock28379d-what-if-the-pin-121-to-180-are-not-connected

器件型号:TMDSDOCK28379D

您好!

我将 TMDSDOCK28379D 用于某个应用、并且我不需要使用121到180的引脚。

另外,我的主板上没有这些引脚(121到180)的对接...

卡是否可以在需要在121和180之间的引脚上没有 DE 5V 和 GND 正常工作?

感谢您的支持!

Vincent Beaulieu-Gagnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    5V 连接与其他几个引脚共用(与接地端相同)、因此它应该仍然工作。 或者、您可以使用 controlCARD 的 USB 连接来除了仿真之外供电。 为器件提供3.3V 电压的 LDO 需要5V 电源

    请注意、 与 controlCARD 配合使用的集线板没有这些引脚是有原因的吗? 它们是否损坏或您是否正在尝试使用不是为 F28379D 制造的电路板?

    此致、

    Omer Amir