This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:将.elf 文件刷写到 C2000微控制器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222010/tms320f28374d-flash-the-elf-file-to-c2000-microcontroller

器件型号:TMS320F28374D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

大家好、

我 从下面的 E2E 主题中了解到、可以将程序刷写到 C2000微控制器、例如 TMS320F28335和 CAN。 我们的客户想要确认是否可以 通过 CAN 将.elf 文件编程到 C2000微控制器。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217445/tms320f28334-boot-mode-f28334/4598671

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    客户是否正在使用 F28374D 器件? 目前没有 针对这个器件的一个示例 CAN 闪存内核项目。  

    当您提到通过 CAN 进行.elf 文件编程时、您是说可以在 CCS 的 Build Settings 中将工程设置为 EABI (elf)输出格式吗? 是的、这是可以做到的。 您还需要确保使用 正确的编译器、以便能够生成构建。

    谢谢。此致、

    查理