This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何使用 SPI 外设的 FIFO 功能

Guru**** 2526750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1221332/tms320f280049c-how-to-use-fifo-feature-of-spi-peripheral

器件型号:TMS320F280049C
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

我正在学习该 TI 微控制器的工作原理、在 尝试设置 SPI 通信时、我在理解 FIFO 功能如何工作时遇到问题。  

我将连接 Launchpad 的2个 SPI 接口、并想使用 FIFO 中断从主器件(控制器)传输一个由8个 uint16_t 类型元素组成的数组(外设)。 我的配置和代码如下(我使用的是 SysConfig):

// Included Files /************************************************************************/
#include "driverlib.h"
#include "device.h"
#include "board.h"
#include "c2000ware_libraries.h"
/******************************************************************************************/



// Defines /*******************************************************************************/

/******************************************************************************************/



// Prototypes /****************************************************************************/
__interrupt void INT_mySPI0_TX_ISR();
__interrupt void INT_mySPI1_RX_ISR();

__interrupt void INT_mySPI0_RX_ISR();
__interrupt void INT_mySPI1_TX_ISR();
/******************************************************************************************/



// Global Variables /**********************************************************************/
uint16_t dim = 8;
uint16_t rx_B[8];
uint16_t tx_A[8];
uint16_t tracker = 0;
/******************************************************************************************/



// Main /**********************************************************************************/
void main(void)
{
    // Local Variable
    uint16_t i;

    // Initialization of data
    for(i = 0; i < dim; i++)
    {
        tx_A[i] = i;
        rx_B[i]= 0;
    }

    // Initialize device clock and peripherals
    Device_init();

    // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
    Interrupt_initModule();

    // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
    // Service Routines (ISR).
    Interrupt_initVectorTable();

    // PinMux and Peripheral Initialization
    Board_init();

    // Enable Global Interrupt (INTM) and real time interrupt (DBGM)
    EINT;
    ERTM;

    // Infinite Loop
    while(1)
    {
        
    }
}
/******************************************************************************************/



// Interrupts /****************************************************************************/
__interrupt void INT_mySPI0_TX_ISR(){

    // Local Variable
    uint16_t i;

    // TX
    for(i=0;i<dim;i++){
        SPI_writeDataBlockingFIFO(mySPI0_BASE, tx_A[i]);
    }

    // Update Data
    for(i=0;i<dim;i++){
        tx_A[i] += 1;
    }

    // Clear Interrupt
    SPI_clearInterruptStatus(mySPI0_BASE, SPI_INT_TXFF);
    Interrupt_clearACKGroup(INT_mySPI0_TX_INTERRUPT_ACK_GROUP);
}

__interrupt void INT_mySPI1_RX_ISR(){

    // Local Variable
    uint16_t i;

    // TX
    for(i=0;i<dim;i++){
        rx_B[i] = SPI_readDataBlockingFIFO(mySPI1_BASE);
    }

    // Check
    for(i=0;i<dim;i++){
        if(rx_B[i] != (tracker + i)){
            ESTOP0;
        }
    }

    // Update tracker
    tracker ++;

    // Clear Interrupt
    SPI_clearInterruptStatus(mySPI1_BASE, SPI_INT_RXFF);
    Interrupt_clearACKGroup(INT_mySPI1_RX_INTERRUPT_ACK_GROUP);
}

__interrupt void INT_mySPI1_TX_ISR(){

}

__interrupt void INT_mySPI0_RX_ISR(){

}
/******************************************************************************************/



// End of File

我希望代码已清除(在某种程度上遵循示例 spi_ex4 drivelib 示例)。 我将调用 TX ISR、在这里我使用命令 WriteDataBlockingFIFO 写入所有数据、然后在传输之后、通过缓冲器的每个元素进行更新。 然后在 RX ISR 中、我想读取我发送的所有数据(使用 ReadDataBlockingFIFO)并将其保存在与我发送的数据尺寸相同的数组中、然后我使用"tracker"变量检查我接收到的元素是否为预期的元素。  

我设置的比特率为10MHz 是因为我还要为未来的项目实现快速通信。

(中断 ISR 的名称紧跟在最后一个镜像中的第一个名称之后)

我期望中断按如下方式触发:

-当 TX FIFO 中有8/16个位置被占用时、就会触发 TX ISR、因为我 将 SPI0 (控制器)"Transmitt Interrrupt Level"设置为"8/16 FIFO";

-当 RX FIFO 中的8/16个位置空闲时、就会触发 RX ISR、因为 我  SPI1 (外设)在"8/16 FIFO"上设置为"接收中断级别"。

当我调试时得到的结果是、在 RX ISR 生效时、只有 TX ISR 被触发。 我已经阅读了 SPI 的参考手册部分、但我不知道我的操作哪里有问题。 我附加了调试视图图片:

我不知道我是否误解了中断的调用方式、也不知道我在代码中使用的读取和写入函数、甚至只是协议的代码流。 您能帮助我理解我哪里出了问题以及 FIFO 缓冲区的工作原理吗?  

提前感谢您 。

此致、

Edoardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edoardo,

    我假设您要尝试让同一器件内的 SPIA 和 SPIB 彼此通信。 对吧?

    如果是、这正是 spi_ex4_external_loopback_fifo_interrupts 代码的作用? 您是否能够在 launchpad 中使用此示例代码? 如果没有、这将是第一步。 只要您对示例有充分的了解、就可以根据您的要求修改代码。

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    是的、假设正确、我希望使同一设备的两个接口进行通信。 我还能够得到 您提到的示例、从而发挥作用、我想我理解它。 不过、我有一个问题、我想请您检查我是否正确理解了所有内容:  

    1) FIFO 能够包含最多16个元素、最多16位(这应该是您在 SysConfig 中配置的数据宽度)。 因此、根据您需要传输的数据数量、您可以相应地设置 FIFO 中断级别。 考虑一个 n 维的 uint16数组: 对于传输、中断级别必须设置为(16 - n) 、这意味着 当 TX_FIFO (n)被占用并且(16 - n)空闲时调用 TX 中断。  对于接收、必须将电平设置为(n)、这意味着当 RX_FIFO (array_dimension)空闲时调用 RX 中断、而其余的位置仍然可以从之前的传输中占用。 我是对吗?

    2)根据前一个点、这意味着 SPI 能够在单个 FIFO 中断传输中发送最多16个16位元素的逐位数据包、或者可以发送更多的元素(例如、一个由64个元素组成的 uint16数组)?

    3) 3)"非阻塞"和"BlockingFIFO"函数之间的区别是、在第一种情况下、数据在 SPITXBUF/SPITXBUF 中写入/读取、而在另一种情况下在 FIFOTXBUF/FIFORXBUF 中写入/读取?

    另外、 我想说的是、我发现如果 降低比特率、我设置的通信将正常工作。 问题在于、在这种情况下、我可以达到的比特率最大值是1MHz、而我想改用10MHz 比特率通信、原则上应该是可行的。 你是否知道为什么我在达到那个速度时遇到了问题? 可能是因为我连接了同一电路板的2个 SPI?   

    提前感谢您。  

    此致、

    Edoardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外, 我想说的是,我发现如果 降低比特率,我设置的通信将正常工作。 问题在于、在这种情况下、我可以达到的比特率最大值是1MHz、而我想改用10MHz 比特率通信、原则上应该是可行的。 你是否知道为什么我在达到那个速度时遇到了问题? 可能是因为我连接了同一电路板的2个 SPI?   [/报价]

    您的 LSPCLK 速度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    这里是我的时钟树的图片。 LSPCLK 设置为100MHz、并且我也激活了"器件支持"功能、如上图所示。  

    我还想补充一点、如果我 使用示波器查看控制器或外设板上的 SPICLK 引脚、我可以有效地看到10MHz 的波形。 最后、在第一篇文章的最后一张图片中、我想知道只有 TX_A 变量会更新这一事实是否是调试器可视化问题。  

    谢谢你。  

    此致、

    Edoardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edoardo,

    您是否能够在@ 10MHz 的频率下发送/接收16个字节的数据而不会出现任何问题? 您之前发表的文章建议您这样做。

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    最后、从示波器上看、似乎是这样。 然而、在调试器中看不到接收到的数据变量的任何变化、这仍然使我对是否真正接收数据产生疑问。 您是否认为调试器由于高比特率而无法显示接收到的数据? 或者这可能是另一个原因吗?

    提前感谢您。

    此致、  

    Edoardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edaordo、

    您观察的似乎是 SPICLK 信号。 观察总线中的所有 SPI 信号。

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    是的、我可以看到一些数据、这些数据看起来是正确的、因此在这种情况下、调试器可能无法保持通信的速度。

    感谢您的支持。  

    此致、

    Edoardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认您是否在 SPI RX 缓冲区中接收到数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    我可以看到该缓冲区中的数据、但与实际传输相比、SPIRXBUFF 的更新似乎非常慢、并且我确实可以看到它的值变化非常缓慢。 不过,我认为是可行的。

    我会告诉您我何时能够更好地将我的下一个项目中的数据可视化。

    非常感谢您的帮助。  

    祝你度过美好的一天。

    此致、

    Edoardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在10MHz 时、高速填满 RX 缓冲器。 CCS 中的刷新率比 RX 缓冲区填充率慢很多。 正确的数据、RX 缓冲区就会变得非常高。 这才是最重要的。

    我现在将关闭此主题。

    此致、

    Manoj