This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:触发区

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222067/tms320f2800157-trip-zone

器件型号:TMS320F2800157

大家好、

我们是否有关于如何使用跳闸区域的详细说明?

此致、

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    首先、我建议查看一下器件 TRM 第14.9节、"跳闸区域(TZ)子模块" ,描述 TZ 的功能和使用。 我还推荐 访问 C2000 Academy中的示例、该示例提供了有关使用 C2000外设(包括 EPWM)(5."控制外设"->"Enhanced Pulse Width Modulation (EPWM)")的奇妙培训。

    然后、对于实际实施、请查看 ePWM 的 driverlib 示例、特别是以下示例:

    • epwm_ex1_trip_zone
    • epwm_ex4_digital_compare
    • ePWM_Ex5_digital_compare_event_filter
    • EPWM_EX7_EDGE_FILTER

    示例1提供了  使用 TZ 的示例、而其他3提供了使用数字比较(DC)子模块的示例、该子模块与 TZ 非常密切相关。  "epwm_ex6_valley_switching"示例还可用于需要谷底开关的数字电源应用。

    此致、
    Jason Osborn

    突出显示的部分  大胆  应该是这篇文章的关键要点。