This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:系统配置工具设置问题

Guru**** 2520540 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMDSCNCD280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1221184/tms320f280039c-system-configuration-tool-setting-issue

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfigTMDSCNCD280039CC2000WARE

您好!

我想用 SysConfig 设置 ePWM 并按照这个链接: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910829/faq-how-do-i-add-sysconfig-support-pinmux-and-peripheral-initialization-to-an-existing-driverlib-project

我的 CCS 显示如下错误消息:


请提供建议、谢谢!

此致、
Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    有趣的错误。 我不知道是什么原因造成了这种情况。 您知道什么原因可能导致此错误吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    本例中、您使用的是哪些版本的 CCS 和 SysConfig?  您能否压缩创建的测试项目并将其附加到该主题?

    Darian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darian、

    附件是测试项目的 zip 文件。
    CCS 版本  12.1.0.00007.我不确定在哪里可以看到 SysConfig 的版本?

    Ryan
    e2e.ti.com/.../Testing.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 我们将检查此内容并联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zip 文件中的工程具有.syscfg 文件的自定义参数、其中包含无效的电路板和器件参数值。  如果您右键单击 c2000.syscfg、选择"属性"、然后导航到"Build"->"SysConfig"->"Basic Options"、就会看到这一点。  窗口的下半部分将"Name of board"设置为"F280039x"、将"Name of device"设置为"F280039C"。  我怀疑您只需要这些设置中的一种。  电路板应设置为"/boards/LAUNCHXL_F280039C "或"/boards/TMDSCNCD280039C "、或者器件应设置为"F28003x"。  

    我不知道您是如何解决这些问题的、因为早在上述问题中出现异常之前就已检测到这些问题。  因此、我想知道您是在附加项目之前对其进行了更改(还是在附加项目之前未保存更改)。

    遗憾的是、即使我更正了这些问题、我也无法看到上面概述的问题。

    但是、我确实知道该问题在代码中发生的位置、我可以很轻松地向您发送 SysConfig 的检测版本来跟踪发生问题的原因。  但是、在执行此操作之前、我希望您升级并使用该工具的最新版本。  为此、请转至 https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG#downloads 并下载最新版本(当前为1.16.1)并进行安装(默认为 C:\ti\sysconfig _1.16.2)。  然后、打开 CCS 并右键单击您的项目、选择"properties"、然后导航至"General"。  选择"产品"选项卡。  接下来、如果尚不存在 SysConfig、则添加"SysConfig"、然后将版本更改为1.16.1。  如果1.16.1不是一个选项,点击"首选项",让它刷新-它应该会找到它。  如果您执行了所有这些操作、但仍会出现相同的错误、请告诉我、我将为您提供该工具的检测版本供您尝试使用。

    Darian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darian、

    我从 project -> new CCS A project 创建新项目、然后我添加.syscfg 文件并显示前面提到的错误消息。 但是、当我导入 C2000Ware 的 empty_projects 时、即使我添加了.syscfg 文件、也可以使用。

    所以我认为我可以忽略该错误消息。  感谢您的答复!

    Ryan