This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:我想知道是否有计划中止 F28335的 ZJZ 封装。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1220609/tms320f28335-i-wonder-if-there-are-plans-to-discontinue-the-zjz-package-of-f28335

器件型号:TMS320F28335

您好!

我正在将 F28335芯片的 ZJZ 封装(176焊球)应用到自己的系统中。

我在销售中发现 F28335芯片的新 ZAY 封装(179焊球)。 现有的 ZJZ 封装和 ZAY 封装之间的区别是什么? (例如应用的半导体制造工艺、电流消耗等)

此外,我想知道是否有计划停止 ZJZ 包.

谢谢。此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tan YinBin 说:
    现有 ZJZ 包和 ZAY 包之间有什么区别?

    它们采用不同的封装(即、在机械上彼此不同)。 ZHH/ZAY 封装具有3个额外的 GND 引脚。 除此之外、这些器件实际上完全相同。

    Tan YinBin 说:
    此外,我想知道是否有计划终止 ZJZ 包。[/报价]

    没有,没有计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    祝你度过美好的一天!