This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:TMS320F28386D-Q1和 TMS320F28388D

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D-Q1, TMDSCNCD28388D, TMS320F28386S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216283/tms320f28386d-q1-tms320f28386d-q1-and-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28386D-Q1
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388DTMS320F28386S-Q1

您好!  

希望你度过美好的一天。

我对 C2000系列有一些疑问、如果您能帮助我解决这些问题、我将不胜感激。

1. TI 是否为 TMS320F28386D-Q1或器件型号末尾具有-Q1的任何其他 MCU 提供任何 controlCARD 或评估板?

2.您能否说明一下 C2000 MCU 在器件型号末尾有-Q1和没有-Q1的区别?  

3.是否可以从 TMDSCNCD28388D controlCARD 中提取 DSP 并替换为  TMS320F28386D-Q1或 TMS320F28386S-Q1 ?

我非常感谢你的支持。

Mohammad Rastegar。

德克萨斯大学达拉斯分校博士学位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohammad、您好!

    1. 我将查看此内容、最迟在下周早些时候与您联系
    2. Q1指汽车 AEC Q100 1级认证
    3. 我会尝试与另一位专家确认这一点

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohammad、您好!

    我已经确认对于问题3、Q1和非 Q1器件之间的唯一区别是不同的测试周期、因此它们应该可以互换。 对于第一个问题、我会将其重新分配给一位对该问题有更多了解的专家。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.否 我们的所有器件系列均受工业超集支持。 使用 TMDSCNCD28388D、只是不要使用 EtherCAT 特性、这与 F28386D 是相同的

    3.你可以,但没有必要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供有用的信息。

    祝你一切顺利。

    Mohammad。