This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在上电条件后、引导负载引脚用于其他用途?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1220049/tms320f28388d-boot-load-pins-to-use-other-purposes-after-power-up-condition

器件型号:TMS320F28388D

加电条件后、是否可以使用引导负载引脚用于其他用途? 是否有任何参考设计可供您了解有关引导加载程序的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

       外部电阻器 何处 用于其他用途。 也就是说、我们的想法不是将它们专门用于引导模式选择。 如果您的设计能够满足这种需求、那也没问题。 但是、大多数客户在 BMS 流程结束后使用 BMS 引脚实现外设功能。 您需要根据这些引脚的需要使用上拉或下拉电阻器。 诀窍是正确确定这些电阻器的大小。  使用过高的值、可能是无效的。 如果使用过低的值、您将无法正常将引脚驱动为高电平/低电平。 相关指导、请参见 Launchpad/ControlCARD 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供宝贵信息、先生、