This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:我想在 DSP 上构建和运行 Simulink 示例、但不能正常工作。 请帮帮我。

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1221821/launchxl-f280049c-i-want-to-build-and-run-the-simulink-example-on-the-dsp-but-it-doesn-t-work-help-me

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

大家好。 我尝试构建和运行该示例、以驱动三相 NPC 3级逆变器的 H/W。 但是、会发生以下错误、并且无法执行。 请帮我。

Simulink 示例链接

《使用具有中性点电压控制的空间矢量 PWM 的三级 NPC 逆变器》- MATLAB & Simulink - MathWorks 한국

错误中有一个韩语、所以我将它翻译成了英语。