This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:用于&quot 的命令行;exclude from build"/"include in build"命令

Guru**** 2594380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1219835/tms320f28335-command-line-for-exclude-from-build-include-in-build-commands

器件型号:TMS320F28335

这可能是一个小众的情况,没有答案,但我还是会尝试。

在测试我的低级代码时、我通常使用类似组的多个源文件(例如所有 UTIL 文件)和相应的单元测试文件来开发我的"单元测试"项目。
为了在目标上进行编译和测试、我要排除除源文件和相应的单元测试文件(和单元测试 main/assert 文件)之外的所有内容、在目标上编译、运行和捕获测试输出。  
当我想测试另外一个文件时、我应该排除第一个源文件和测试文件(util_crc.c 和 ut_utils_crc.c)、并包括测试中的新文件(utils_ring.c 和 ut_utils_ring.c)、 在目标上构建、运行和捕获测试输出。  

我现在正在尝试建立一个适当的自动化设置,可能是为每周构建服务器或类似的,并一直在尝试命令行选项。

第一个问题、CCS 工程上的这个 exclude/include 操作是否有等效的命令行?

第二、可能我走错了路。 在 进行此多个独立文件构建测试时、是否需要考虑其他项目样式/方法?

感谢您提供任何建议、

奈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neal:

    第一个问题,对于 CCS 项目上的此 exclude/include 操作,是否有命令行等效项?

    不适用于现有工程。  

    Unknown 说:
    第二,可能我走错了路。 在 测试我所做的多个独立文件构建时、是否需要考虑其他项目风格/方法?

    更好的方法是具有多个编译配置的现有工程:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#build-configurations

    每个编译配置都包含对应于特定单元测试的文件。 其他文件将从编译中排除。 然后、当您希望针对特定测试进行构建时、只需构建该构建配置。 无需不断为编译排除/包含文件、而是只需选择相关的编译配置。

     谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于好奇心、是否有命令行选项用于创建新的编译配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于好奇,是否有命令行选项可用于创建新的构建配置?

    仅在创建新工程时。 不适用于现有工程。