This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025-Q1:ADC 温度特性

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1220495/tms320f280025-q1-adc-temperature-characteristic

器件型号:TMS320F280025-Q1

尊敬的专家:  

客户想了解我们在不同温度下的 ADC 性能、其他条件是:固定的外部电压基准、合适的缓冲电路和 S/H 时间、ADC 时钟等。  

请帮助检查我们是否有此类应用报告。  

此致、  

怎样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    我们在不同温度下测试所有 ADC。 使用外部电压基准时、ADC 的性能应在额定工作温度范围内非常稳定并与数据表规格相匹配。 您看到的任何变化都主要归因于外部组件。

    在使用内部基准时、整个温度范围内的增益误差会存在一些变化、但总变化应在数据表规格范围内。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:  

    感谢您的答复。

    这意味着数据表中显示的 ADC 特性包含整个温度范围内的测试结果、对吧? 这些特性的最大值、典型值和最小值包含在数据表中、此外、我想知道我们是否有曲线可以随温度显示这些特性、我们能否与签署 NDA 的客户分享这些曲线?  

    此致、  

    怎样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    是的、正确。 数据表中显示的数字反映了 ADC 在整个温度范围内的特征行为。 关于分享这些数据的问题、我怀疑我们是否曾与客户分享这些数据、但我会离线跟进。

    Ibukun