This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:如何将 F2837x 替换为 F28001x、F28002x、F28003x、F28004x 中的一个

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1220015/tms320f28375d-how-to-replace-f2837x-with-one-of-f28001x-f28002x-f28003x-f28004x

器件型号:TMS320F28375D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!  

我们正在考虑使用 F28375D 软件开发新产品。
由于电路板面积限制、我们正在考虑更换为小型引脚封装的 Piccolo 系列(F28001x、F28002x、F28003x、F28004x)。

软件使用的外设如下。
・ADC
・SCI
・I2C

由于 CPU 是相同的,每一个 IP 似乎是相似的,我认为替代本身是可能的。

是否可以为每个外设重复使用该软件? AISO 在迁移时、有什么需要注意的事项吗?

谢谢。