This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:F28386D

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1221247/launchxl-f28379d-f28386d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28386D-Q1C2000WARETMS320F28386D

大家好

我需要上受支持的所有 RTOS 的列表  此处为 TMS320F28386D-Q1 实现 CPU:2个 C28x、2个 CLA 或其他 C2000器件。 有人可以帮助我吗

以下是参考  VxWorkshttps://www.windriver.com/themes/Windriver/pdf/vxworks-product-overview.pdf 、其中我没有找到 C28x 架构、  

谢谢

Nitish Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在最新版本的 C2000Ware 中提供 FreeRTOS 实现。 在内核文件夹中查找它。

    我相信 whis 还会为 C2000器件提供 SAFERTOS 和 OPENRTOS: https://www.highintegritysystems.com/partners/texas-instruments/

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有2个问题

    1. VxWorks RTOS 在 C2000控制器(TMS320F28386D)上是否受支持?

    2. TÜV SÜD SafeRTOS 已通过 I ² C 获得 ISO 26262 ASIL D 的预认证,这意味着预先认证。

    Nitish Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我不知道 VxWorks RTOS 对 C2000器件或任何其他使用它的客户的支持情况、您已经指出、C2000器件没有在他们的网站上列出。 您可以联系 VxWorks 支持部门确认、但我怀疑答案是否定的

    2.您应该联系支持人员获取完整的答案,但要从他们的网站上看, 我想这意味着他们已经对 SafeRTOS 开发进行了评估、证明其满足 ASIL D 系统功能的要求、然后他们提供文档来指导如何正确集成 SafeRTOS 以帮助您进行自己的认证、而无需重新测试 RTOS。 同样、您应该联系 whis 以确认并获取更多详细信息。

    惠特尼