This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:安装 CCStudio 和 C2000ware 时出现问题

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1220903/c2000ware-issue-on-installation-of-ccstudio-and-c2000ware

器件型号:C2000WARE
主题中讨论的其他器件:CCStudio

您好、专家!

你好。

我们使用 F2837系列的 C2000、对于要开发的 C2000、我们要使用 CCStudio 12.3和 CCWare 4.03设置 Docker 工具链。 Ubuntu Linux 映像上。 问题是 CCStudio 和 C2000ware 的两个安装均已完成、但 CCStudio 在构建工程时未找到 C2000ware 安装。 所有路径和设置看起来都正确。


正在构建...

发生构建文件生成错误。
产品 c2000ware_software_package v4.3.0.00当前未安装、并且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。
构建已停止..

这是 Docker 容器的屏幕截图。 Ubuntu 22.04、ccs12.3和 CCWare 4.03。


请告知。

Reards、

Josel