您好!
我需要一些提示、了解如何在将 InstaSPIN FOC+MOTION 与低电感无传感器电机结合使用时更大限度地提高启动扭矩。 我已经通读了 instaspin 用户指南中的第14章、现已启用所有推荐的功能(RS 重校准、RS 在线、强制角)。 不过、我想知道如何进一步调节它。 我有一个使用案例、我需要克服非常高的静态摩擦。 下面是我遇到的一些问题:
- 是否有建议的方法来调整特定电机的强制角开环控制(通过设置 ZERO _SPEED_LIMIT 和 FORCED_ANGLE_FREQUENCY)?
- 运动软件只使用一个变量(系统带宽)进行调整。 是否有可能通过切换到使用 FOC 附带的 PI 控制器来获得更好的性能?
- 最大电流的 SW 限制(USER_MOTOR_MAX_CURRENT)有多重要? 我知道这只是一个 SW 限值、并不会真正限制电机消耗更多电流。 然而、增大该变量通常是否会导致更高的启动扭矩?
此外,如果你有任何其他提示或相关的问题,我很乐意听到他们!
此致、
Jørgen μ A